结果:找到"热水器语音芯片 热水器声音ic",相关内容1000条
- N9305语音提示芯片、声音ic在充电桩上的应用
- 交通领域是实现能源转型的关键领域,汽车电动化在全球范围内欣欣向荣,也在亚洲不断发展。以电能为动力驱动的电动汽车已经成为都市居民上下班的代步工具,因其对环境影响小、不受限行限号出行限制的优点,具有广泛的应用潜力。随着国家对环境问题的越来越重视,大力提倡节能减排,减少对环境的污染,汽车行业也积极响应国家的环保政策,不断进行创新,力争打造出环保型汽车,新能源电动车也得到空前的发展。在中国—东盟能源转型圆桌会的开场环节,中国国际发展知识中心主任赵昌文表示“汽车电动化和绿色交通是未来产业发展的重要组成部分,以低排放为动力的电动汽车会为陆路交通提供最大的减碳潜力。汽车电动化应该从供需两侧双管齐下。在供给...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-13 16:28:00
- 热水器语音播放芯片声音提示ic
- 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。热水器作为一种较为常见的热水装置,已经广泛应用于日常生活中。而随着人们生活水平日益提高,人们的安全和节能意识越来越高,近几年,因为不合理使用电热水器而引发的事故频繁发生,而各大热水器厂商绞尽脑汁想办法提高产品的安全以及节能,如何才能让用户更安全地使用电热水器?为了用户安全使用电热水器,九芯电子与各大电热水器厂商合作,推出了NV080B语音芯片,在电热水器中置入这款芯片,实现声音提示功能,还可以真人语音安全地引导客户使用,减少事故的发生!NV080B语音芯片简单方便的两线MCU串口控制方式,用户主控MCU可控制任意段语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 热水器语音芯片 热水器声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-11 16:57:00
- 语音ic在颈部按摩仪上的应用方案!
- 颈椎是人体的主要支柱,与人的生命中枢-延髓紧密相连,有丰富的血管、神经丛,保障人体基本生命活动信息的上传下达和营养输送,任何细微变化都可以导致人体器官的不适,随着现代生活节奏的加快,颈椎病的发病率和年轻化逐年加大,严重影响了人们的日常生活和工作!颈部按摩仪对颈肩僵硬退化、预防驼背、矫正身姿。同时按摩点上的磁疗点直接接触身体可以帮助血液循环,促进新陈代谢,缓解辅助治疗颈椎病5-15分钟效果显著,特别适用的人群:白领、司机、长时间站立、久坐、长时间对着电脑的人。而为了让顾客更好地放松,很多按摩仪厂家都会在产品上加入NV040C语音芯片——实现语音提醒功能,因为颈部按摩仪跟其他仪器相比较算是比较小...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-20 15:40:00
- 在共享充电宝加入语音芯片实现语音播放提醒功能!
- 共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。需求就代表着市场,共享充电宝已经成为现在超市、餐厅等公共场所已经随处可见的产品。而为了更方便客户使用,很多共享充电宝厂商在上面应用了语音芯片,可以实现语音播放,增加品牌的价值,欢迎使用XXX充电宝;九芯电子NVG080W语音芯片为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片。待机模式下,静态电流小于2uA,内置RC震荡起振回路,无须外部电路;具有8bits高性能PWM/DAC语音引擎,内置看门狗,支持低压复位LVR(可选1.8V及2...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-10 16:17:00
- 语音芯片助力剃须刀智能语音化!
- 随着人民生活水平的不断提高,各类小家电产品也走进了寻常百姓的生活中,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的小家电-电动剃须刀。各级家电销售渠道在中国进一步扩张、渗透,假日经济蓬勃增长,对带动剃须刀市场快速发展起到了非常积极的作用。生产企业携手渠道商共同推出促销活动,使电动剃须刀市场呈现爆发式增长。电动剃须刀在使用前不需要涂抹剃须膏,随时随地进行清洁就可以,不受时间地点限制,不需要照镜子就能够清洁干净,还能避免划伤危害。而且还能随身携带,体型小巧,特别适合忙碌的上班族。市面上还有的剃须刀它的功能非常全面,就连带修理鬓角和胡须,剃头发的多功能。每次使用过后也不需要马上清洗,只要...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-09 15:21:00
- 汽车右转弯报警器为什么可以语音播放?
- 由于混凝土运输车辆体型庞大,在右转弯时后视镜会出现瞬间盲点,这时是最容易出事故的时候。事实上,很多与大型运输车辆有关的重大伤亡事故,都是在车辆右转时与骑自行车或电动车直行的人相撞并造成碾压。随着国家车辆安全行驶新法规的实施,整车总质量大于或等于12吨的货车需要安装右转弯提示音装置。如果大型货车安装了这样的交通安全语音提示装置,在车辆左右转弯、行驶时发出语音提示,提醒驾驶员集中精力,谨慎驾驶,安全驾驶,市民出行时又多了一声安全的提醒,从而避免或减少事故的发生。最终为行人带来安全,为运输企业减少不必要的损失。右转弯提示报警器一般采用MCU控制语音芯片的方式——九芯电子NVG040W语音芯片;九芯...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-07 15:18:00
- 语音芯片理疗仪声音ic选型推荐!
- 理疗仪是物理治疗仪器的简称,是将物理因子作用于人体,使之产生好转的设备,适用于家庭、办公室等场所。应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。所以血液循环的改善程度与疗效直接对应。然而很多客户在使用理疗仪时,不清楚功能模式,不能够更好地使用,于是很多理疗仪厂家都加入了九芯电子NV020C语音芯片实现语音提醒功能,如开机时可以语音播放引导使用以及使用过程中的注意事项!NV020C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-03 15:34:00
- 除螨仪语音播放芯片选型!
- 由于人们对品质生活水平的提高,除螨仪成了家庭必不可少的现代环保小家电,这款小家电给我们温暖的家带来清新干净的环境,让人感觉非常温馨。除螨仪(又名除螨机)市面上一般的除螨仪都是采用的拍打+吸尘+紫外线功能进行除螨杀菌,部分带有热风效果。其中最重要的功能,也就是除螨的关键是拍打功能。拍打不能回避振幅,也就是振动力度的问题。破坏螨虫腿部的抓力,需要选择一款强力有效的除螨仪。并且螨虫对人体造成伤害不仅仅依靠它本身,还有螨虫尸体、排泄物等,单纯地将螨虫杀死是不能叫做除螨仪的。还需要把螨虫和过敏源吸出清理掉。而很多客户在使用除螨仪时,不清楚功能模式,不能够很好地除螨,于是很多除螨仪厂家都加入了九芯电子N...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-02 16:00:00
- 语音芯片声音ic在自动洗车机上的应用!
- 随着中国经济的飞速发展,汽车越来越多地进入了家庭,汽车的快速增加与人们生活节奏的日益加快,使得全自动洗车机越来越受到广大车主的青睐。然而很多人在使用自动洗车机时,会遇到“要先做什么,怎么做”等问题,因此很多洗车机厂商都在自动洗车机上加入了语音提醒功能,当感应到客户开车进来时,可以语音提醒客户操作,帮助客户使用的更方便!而自动洗车机实现语音提醒功能的核心是加入了语音芯片,NV080H语音芯片是九芯电子推出的一款为4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。四种复位条件:低压复位/上电复位/...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-01 15:54:00
- OTP语音芯片和语音芯片掩膜MASK的区别!
- 什么是OTP语音芯片?OTP(OneTimeProgramable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改,因此OTP语音芯片也叫一次性烧录(编程/擦写)的语音IC。从OTP定义上来看,它是只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,OTP语音芯片九芯电子公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中,这种方式是最常见的OTP烧录方式。九芯电子NV020C语音芯片OTP一次性烧录语音ic掩膜语音芯片和OTP语音芯片两者最大区别就在于价格和数量:量很大一般选掩膜,量小就选OTP了,同时OTP交期更短来进行选择;O...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-04 17:06:00
返回